This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:使用 C2000 GANG 时出现意外解锁故障

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/881767/tms320f28031-unexpected-unlock-failure-when-using-c2000-gang

器件型号:TMS320F28031
主题中讨论的其他器件:C2000-GANG

大家好、

当我的客户尝试使用 C2000 GANG 同步刷写4个芯片时、会出现这种问题。

1、所有4芯片的电源都是 C2000 GANG 的电源、没有外部电源。

2.编程时、可能会在擦除器件时将 C2000 GANG GUI 中的插入式 VCC 'LED'变为黄色。  并报告了错误。

3.再次尝试编程,无法连接设备,并报告错误 MCU 设备 INT FAILED 或 MCU 解锁错误。

4、监控3.3V 电压、电压会下降到3.26V~3.27V、可能会发生错误。

5、如果3.3V 电压由外部直流电源供电、则不会发生故障。

有人对此问题提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C2000-GANG 编程器中的电流限制为每个目标150mA。 您的目标、包括 MCU、有时会超过150mA。 因此、您应该通过外部电源为该单元供电、因为 MCU 在擦除和编程期间消耗的电流要大得多。

    此致、

    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    通过数据表查看、F2806和 F28031的电流消耗非常接近150mA、因此我猜测当 C2000-Gang 的驱动能力不够时、可能会导致锁定问题。

    只是想确保它是原始设计考虑因素、还是建议使用外部电源?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    C2000-GANG 可 用于许多其他 C28xx 中、电流远低于150mA。 如果 PCB 上包含其他连接部件的芯片接近150mA、则应使用外部电源。 数据表指定了平均电流、但瞬时电流可能更高、这会导致问题。 在 C2000-GANG 中、最大电流可以是150mA、截止阈值可以是~ 160mA。

    平路机、

    Gregory