This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 链接器 CMD 文件选择

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/880792/linker-cmd-files-selection

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

有多 个 CMD 文件可供选择,具体取决于 使用情况,可能有多个文件是合适的。  

选择标准是什么。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择标准取决于您的应用。 如果您正在寻找通用链接器、我将从通用闪存和 RAM 链接器命令文件开始。 可以针对使用中的特定应用更新这些参数。

    -Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozino、您好、   对于377S 项目、我假设它添加在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是通用闪存示例、则是。 您可以指向通用链接器命令文件的路径。 也可以在 CCS 中手动将文件添加到工程中。 确保示例中仅引用了一个.cmd 文件。

    有关其他参考、请查看 F2837xd 的 C2000Ware 闪存示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在项目浏览中、未显示链接的 CMD 路径、在  常规选项卡/配置中声明时、是设置的 CMD 路径

    确保示例中仅引用了一个.cmd 文件。

    在项目中、我添加了两个 CMD、一个标头 BIOS 和 tms320XXXX 器件 CMD。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在运行 BIOS 应用程序? 如果是、则需要 BIOS cmd 文件。 否则、您只需要包含器件 cmd。 通常、链接器命令文件会复制到工程目录中。 如果要链接文件、则需要在工程属性中指定文件的包含路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在使用 CLA 和 BIO 功能的情况下、使用哪个器件 CMD 文件

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于基于 CLA 的应用、我将从器件 CMD 的任何 CLA 闪存或 RAM 链接器命令文件开始。