This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CPU 使用外设2.

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/874849/ccs-tms320f28379d-using-peripherals-by-cpu-2

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 TMS320F28379D、其中 CPU1用于实时控制。 我想为使用 I2C、SPI 和 SCI 等外设分配 CPU 2。 我该怎么做?

此致、

Aakash Kamalapur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    您可以通过相应的 CPUSELx 寄存器将外设分配给 CPU2。 技术参考手册的第3.7.3.3节提供了有关这方面的更多详细信息

    http://www.ti.com/lit/ug/spruhm8h/spruhm8h.pdf

    同一文档的表3_89中提供了针对同一文档的寄存器定义的详细信息。

    希望这对您有所帮助。

    如果此回复解答了您的疑问、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、此致

    Pramod