This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:SDK FW/MTPA 实验13.

Guru**** 2537990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/881832/tms320f280049c-sdk-fw-mtpa-lab-13

器件型号:TMS320F280049C

我一直坚信、InstaSpin FW 的任何 SPM 都能从中受益。 实验13文本会引起混淆、因为 MTPA 适用于所有电机、仅提及 IPM。 稍后的实验13图示了图形未通过 FW 图标题指示 PM 电机、而 MTPA 发送了一条不明确且冲突的消息。 MTPA 开关如何与 PM 配合工作、但 PM 不能通过 IPM 开关工作? 该实验的标题还介绍了 SPM 或 IPM、并尝试通过调用 FAST 版本(在 FW 开关下也支持 PM)来吹嘘 SDK 在电机控制套件上的优势。

我们是否要假设 PM 将从 FW 中受益? 是否讨论了电机控制套件 FW 主题而未讨论凸极 IPM 转子?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    场强减弱可用于几乎所有电机、包括直流、PMSM 和 ACI 电机。 因此、IPM 和 SPM 电机都可以应用磁场减弱控制。  PM 电机 能够通过使用直轴电流产生与磁通链相对立的磁通链路分量来实现磁场减弱、从而降低反电动势、从而在不增加直流总线电压的情况下使电机以更高的速度运行。  有许多方法可以实现磁场减弱控制、控制直轴电流或控制我们在 MC-SDK 中使用的扭矩/电流角度。