This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:EPI SDRAM 映射

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870771/f28m35h52c-epi-sdram-map

器件型号:F28M35H52C

大家好:

     我已经阅读了 F28M35H52的数据表、这个芯片有两个内核(M3+C2000)、两个内核都可以访问 EPI 总线。

     在 DS page 155中、我发现 C2000中的 EPI 地址映射为0x30 0000-0x3F 7FFF (16位)、而 M3中的 EPI 地址映射为0x6000 0000 - 0xDFFF FFFF (8位)。

     是这样吗?我认为 "0x30 0000-0x3F 7FFF"不能映射"1G * 16位"空间。

     以及如何在 CCS 中检查外部 SDRAM 中的数据。 我更改 GEL 文件、它在 M3项目中工作良好、但在 C2000项目中剂量不工作。  

                                                                                                                                                                                                      谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="anvaya"]     在 DS page 155中,我发现 C2000中的 EPI 地址映射为0x30 0000-0x3F 7FFF (16位),而 M3中为0x6000 0000-0xDFFF FFFF (8位)。

         这是错误的吗?我认为 "0x30 0000-0x3F 7FFF"不能映射"1G * 16位"空间。

    控制子系统的2G 值错误。 它似乎是从主子系统获取的复制粘贴错误。 所示存储器空间的范围为2M。 因此、与 M3相比、C28可减少对外部存储器的访问。

    不过、需要注意的是、尽管为主子系统上的 EPI 保留的存储器空间允许2G 范围、但可用的地址范围受可用 EPI 地址信号数量的限制。 对于 SDRAM、内存大小限制为64M。

    [引用 user="anvaya"]     和,如何在 CCS 中检查外部 SDRAM 中的数据。 我更改 GEL 文件、它在 M3项目中工作良好、但在 C2000项目中剂量不工作。 [/报价]

    配置 EPI 后、C28和 M3应可使用外部存储器。 如果使用独立的控制项目、C28x 需要配置 EPI 寄存器。 如果使用的是混合项目、则由开发人员决定 EPI 是否应由 M3或 C28x 进行配置。

    如何检查 SDRAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、被叫人:

    感谢您的回复。如果 C2000存储器空间的覆盖范围仅为2M、我将更改我的设计。

    我想在内存浏览器工具中检查 SDRAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安瓦亚

    您将需要:a)在 EPI 配置一段时间后在程序中设置断点、以便从浏览器工具中观察 SDRAM 内容;或 B)使用 GEL 函数配置 EPI。

    另请注意、从目标连接中选择的活动 CPU 将决定使用哪个内核来观察存储器。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安瓦亚

    您仍有问题吗?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、不再麻烦了