This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:在&quot 的 Lab2上读取错误的模拟;C2000 MCU 1日专题讨论会"

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/881470/ccs-tms320f28379d-wrong-analog-read-on-lab2-of-c2000-mcu-1-day-workshop

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我正在尝试使用 F28379D LaunchPad 执行模拟读取。 我将关注 "C2000 MCU 1日专题讨论会"、该讨论会可在此处(https://training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-1-day-workshop-series)找到。

实验2通过将 ADC0引脚与 GPIO18连接来执行模拟读取、GPIO18将电压从0切换到3V。因此、读取 ADC 输出时、我应该看到两个值:0、这意味着0V、4095、这意味着3V。

很遗憾、我得到了奇怪的值 :2887和3143。 有人有同样的问题吗?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚在 LaunchpadF28379D 上测试了 lab2。 它按预期工作。

    您是在 Launchpad 还是 controlCARD 上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、感谢您的帮助。

    是的、我在 LaunchPad 上运行。 这就是我获得的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    您是否对代码进行了任何更改? 您是否通过 USB 和板载 xds100v2为电路板供电、对吧?

    此外、 您是否已连接 J1-Pin4和 J3-Pin30

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、  

    我在连接中发现错误:我未正确连接 JP3和5V 引脚。 现在工作正常、我也尝试了相同的示例、但使用正常的碱性电池(1、5V)为 ADC0和 GND 布线、我得到了正确的结果:~2000。

    非常感谢你的帮助。

    此致、  

    弗朗西斯科