工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想使用 TMS320F28335 DSP 生成三相移 PWM 信号。 但是、我希望周期性地将 PWM 信号频率从20kHz 改变为24kHz、阶跃变化为1kHz、占空比将保持恒定。 因此、PWM1的频率应在20kHz 至24kHz 之间变化、另外两个 PWM 信号 PWM2和 PWM3将跟随 PWM1以120度的相位。 作为第一种方法、我尝试改变 PWM1的频率、在这里我将 TBCTR 值与 TBPRD 进行比较、以更新 TBPRD 和 CMPA 值。 为了避免因计算而产生延迟、我已将所需的 TBPRD 值存储在数组中。 但 PWM1不像我预期的那样工作。
是否有人可以给我建议来解决这个问题?
Mohammad Arifur Rahman