This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:启动时的电源定序

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/874322/tmdscncd28388d-power-sequencing-on-startup

器件型号:TMDSCNCD28388D

阅读数据表上的电源定序要求后,可以看到:

我想在3V3 (VDDIO 和 VDDA 电源)之后连接1.2V 稳压器(为 VDD 供电)、并像在这些架构中那样进行连接。

在这些方法中、我将确保 VDD 始终小于 VDDIO。

您是否认为这是一个好主意(除了功效、就在概念上)

谢谢!

Pablo Slavkin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    是的、这是一个好主意、它应该满足 VDD 要求。

    TI 还建议在电路板准备好在 O 示波器上运行后验证计时、以确保其满足要求。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的 Nirav,谢谢,我会这样做的

    此致。

    Pablo Slavkin