This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:示例程序 enet_lwip 在调用 Ethernet_initInterface 时挂起

Guru**** 2552050 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/873705/tms320f28388d-example-program-enet_lwip-hanging-on-call-to-ethernet_initinterface

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDXCNCD28388D

尝试在 F28388D 上设置 Web 服务器功能。  

加载了示例:enet_lwip、位于  ti/C2000Ware_2_00_00_03/libraries/communications/ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip 中

编译和加载效果非常好,然后可以逐步调试,直到调用 位于示例 Ethernet_init()中的 Ethernet_initInterface (initInterfaceConfig)。

它在那里挂起。 它从不会从该调用返回。 我有损。 呼叫前可能需要一些额外的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您能提供有关硬件平台的信息吗? 是在 TI 控制卡上还是在任何其他定制平台上。  

    2.在任何情况下、您能否在加载和运行 CM 侧代码之前确认您是否正在运行 C28x 侧代码。  

    [c2000Ware 目录]\driverlib\f2838x\examples\cm\ethernet\ccs\ethernet_C28x_config

    3.请按以下顺序操作:  

    运行 C28x 端代码、连接 CM 端、然后加载 CM 端(enet_lwip)并运行。  

    此致、

    Sudharsanan

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudharsanan、

    感谢您花时间回答问题。 我对此表示赞赏。

    我使用的电路板是 TI 评估套件、型号#TMDXCNCD28388D。

    有关 C28x 端实现和加载的问题为我提供了一个探索的方向。

    我首先加载了闪烁 LED 示例(效果良好)、然后加载了 enet_lwip 代码作为学习如何使用器件的起点、但不知道需要配置另一侧才能使该特定示例正常工作。

    我将研究需要什么来将某种占位符加载到 C28x 端。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供相关信息。

    [引用 user="Oscar Rodriguez1"]我首先加载了闪烁 LED 示例(效果良好),然后加载了 enet_lwip 代码作为学习如何使用设备的起点,

    C28x CPU0端需要对所需的引脚多路复用器进行编程、以使以太网示例正常工作。  

    这就是在中执行的操作  

    [c2000Ware 目录]\driverlib\f2838x\examples\cm\ethernet\ccs\ethernet_C28x_config

    [引用 user="Oscar Rodriguez1"]我将了解需要什么才能将某种占位符加载到 C28x 端

    上面的 C28x 示例将帮助您从开始..  

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会尝试这个