This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:LAUNCHXL-F28377S 原理图 A/D 器件问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872739/tms320f28377s-launchxl-f28377s-schematic-a-d-part-questions

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

 我尝试在 新应用中使用 TMS320F28377S。 我注意到、ADC 部件中有4个 ADC 模型(A/B/C/D)。 因此、我想将 U/V/W 电压模拟信号分配给 A/B/C ADC 模型、并同时采样 A/B/C 模型通道、以保证 U+V+W=0。 我的问题是:

 1.上述模块是否可以保证 ADC 后 U+V+W=0?

 2.如何提供每个 A/B/C/D ADC 型号? 参考 LAUNCHXL-F28377S 原理图、我想选择类似的电源结构(  为每个 ADC 型号提供4个独立电源)。要完成上述任务、这是一个不错的电源选项? 还是每个 ADC 型号都有4个单独的电源是不错的选择?  

 3.如了解 LAUNCHXL-F28377S 原理图一样、我注意到原理图中没有 VREFLOA (PIN17)和定义。 有没有错过该引脚或其他原因? 请提供建议。  

BR、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaobing (Eric)、

    这适用于哪种类型的应用? 您可以查看特定于应用的 C2000参考/评估板: http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/design-development.html#motor-evaluation

    [引用 user="Xiaobing (Eric)"]上述方法是否可以保证 ADC 后 U+V+W=0?

    对于12位 ADC、结果值将介于0到4096之间、因此需要进行一些调整才能看到该结果。

    [引用用户="Xiaobing (Eric)"]  2.如何提供每个 A/B/C/D ADC 型号? 参考 LAUNCHXL-F28377S 原理图、我想选择类似的电源结构(  为每个 ADC 型号提供4个独立电源)。要完成上述任务、这是一个不错的电源选项? 还是每个 ADC 型号都有4个单独的电源是不错的选择?  [/报价]

    您意味着如何为 VREFHI 和 VREFLO 供电?

    [引用用户="Xiaobing (Eric)"]  3.如了解 LAUNCHXL-F28377S 原理图一样、我注意到原理图中没有 VREFLOA (PIN17)和定义。 有没有错过该引脚或其他原因? 请提供建议。  [/报价]

    您说的对、它缺失了。 它应与 VREFLOB 等接地端相连、需要查看设计文件以进行检查。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     TMS320f28377S 将应用于三相(U/V/W)变频器。 我需要在同一周期内采样 UVW 电压。 是否有建议的解决方案?  

     2.如何为4个 VREFHI 和 VREFLO 供电?

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您可以使用 ADCA 对信号 U、信号 V 的 ADCB 和信号 W 的 ADCC 进行采样。 然后、您可以使用相同的 ePWM 同时触发全部3个 ADC。  对于 VREFHI 源、您可以使用 ADC 部分 TRM 中建议的2种配置中的任何一种。  请参阅图10-24和10-25。  关键是、您需要提供精确的电压基准(REFXXX 系列)并对其进行缓冲(使用 OPA3XX)、尤其是当基准由不同 ADC 共享时。

    此致、

    Joseph