This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:是否可以通过 USB 进行软件更新?

Guru**** 2949170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/873562/tms320f28374s-software-update-via-usb-possible

器件型号:TMS320F28374S

尊敬的 TI 用户:

我计划使用 F28374系统、其中还应集成 USB 器件。 "拥有"的一件事是通过连接到 PC 的 USB 端口进行软件更新。

当我设计硬件时、我想知道如何做得最好。 我们是否应该拥有自己的引导加载程序软件、即在一个闪存部分中、该软件从 USB 端口读取数据并闪存其他闪存部分? 这是否起作用?

任何建议都是非常欢迎的。

非常感谢、

Karlheinz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlheinz、

    我认为以下相关内容应提供一些指导:

    之前的 E2E: e2e.ti.com/.../785095

    C2000固件更新应用报告:http://www.ti.com/lit/spracn1

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您提供的信息。 我将在接下来的几天内查看相关文档。

    此致、

    Karlheinz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlheinz、

    不用客气。 如果您对具体细节有任何疑问、请告知我们。

    最棒的

    Kevin