This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:存储器和 DAC 接口

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, DAC5662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/880976/tms320f28335-memory-and-dac-interface

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: DAC5662

很棒的晚间团队

我想知道 TMS320F28335具有存储器映射 I/O 或端口映射 I/O 我认为它是存储器映射 I/O 如果答案是"是"。请说明如何操作。

我们计划将 DAC5662与 TMS320F28335相连接。 请参考应用电路。我相信 DAC 使用 GPIO 寄存器来获取和处理数据。 或者、如果 DAC 连接到哪个存储器、则使用哪个存储器? 请指导我。  

3.内存映射 I/O 和 I/O 映射 I/O 的执行时间是否相同?

谢谢你

Ramya L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramya、       

    [引述]1. 我想知道 TMS320F28335具有存储器映射 I/O 或端口映射 I/O 我认为它是存储器映射 I/O 如果答案是"是"、请说明如何操作。

    正确。 28335器件(与所有28xx 器件一样)遵循统一存储器模型。 即、没有专用的程序空间、数据空间或 I/O 空间(就像我们以前在 F24x 或 LF240xA 系列等一些较旧的 C2000器件中使用的那样)。  

    [引述] 2. 我们计划将 DAC5662与 TMS320F28335相连接。 请参考应用电路。我相信 DAC 使用 GPIO 寄存器来获取和处理数据。 或者、如果 DAC 连接到哪个存储器、则使用哪个存储器? 请为我提供指导。[/报价]

    我们没有与您共享的"应用电路"。 对于 DAC5662本身的相关问题、请创建一个具有相应标题的新帖子、因为它受其他组的支持。 创建新线程将使跟踪更容易。 我快速查看了 DAC5662数据表。 使用28335的 GPIO 引脚似乎是连接2个芯片的最佳方式。 但是、请注意、GPIO 引脚的最大切换频率为25MHz。 我要指出的是、DAC5662能够提供275MSPS。 根据您实际需要使用的采样频率、GPIO 引脚可能无法以所需的速率传递数据。  

    [引述] 3. 存储器映射 I/O 和 I/O 映射 I/O 的执行时间是否相同? [/报价]

    如前所述、没有"I/O 映射"