This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2801:关于使用不同 ADC 对同一信号进行采样

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/880916/tms320f2801-about-sampling-the-same-signal-using-different-adcs

器件型号:TMS320F2801

大家好

您能告诉我、向不同 ADC 引脚提供相同信号并进行采样有何优势。

两个 ADC 引脚位于两个 ADC 模块中、例如、一个输入是 ADC A1、另一个输入是 ADC B1。
此冗余测量的用途是什么? 它是某种 噪声滤波技术吗?

谢谢你
Damith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是在您所查看的特定示例项目的上下文中提出的、还是仅在一般情况下提出的? 它们是同时采样还是在不同的时间采样?

    我可以想到的一个示例是执行冗余转换并将其结果作为诊断进行比较。 如果这两个结果相差太大、则表明存在一个问题、在安全问题所在的系统中检测这一问题非常重要。

    惠特尼