This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:OTP 内存中的 TMS320F28375D ECC 错误

Guru**** 2931290 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/874115/tms320f28375d-tms320f28375d-ecc-errors-in-otp-memory

器件型号:TMS320F28375D

 我有一位‘在大约25-40%的硬功率周期上看到 Delfino TMS320F28375D_ZWT_337’的 OTP 区域出现 ECC 错误。

加电时、我们将对各种存储器执行读取验证检查、OTP 的读取一致(25-40%)显示相同的 ECC 错误。

ECC 错误的位置为0x701F8 (单位可纠正错误)和0x701FC (多位不可纠正错误)。

 

如果重新启动控制、ECC 错误将被清除、不会返回。  我们在软件复位时没有看到问题。

‘情况下,ECC 错误“消失”的唯一方法是写入位置。

由于该区域只由 TI 写入、而不是由我们写入、因此它似乎是 ECC 检测(电路或软件)中的毛刺脉冲、或者是 OTP 存储器单元中的实际问题、而 TI 内置的一些流程正在尝试纠正这种问题。

 

这是已知的软件干扰还是 TI 以前遇到的其他类型的问题?

目前、由于我们无法写入存储器或以任何方式解决它、因此我们只能选择忽略它。

我们是否还应该忽略其他错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarrett、

    我认为这些位置保留供 TI 使用。 您是否知道客户尝试读取这些位置的原因?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarrett、

    这些是 TI-OTP 中有意包含的 ECC 错误(之前、一些客户有兴趣在运行时使用这些位置来检查 SECDED 逻辑是否正常工作)。    

    如果客户出于任何原因想要进行存储器检查、他们可能希望跳过0x701F8处的128位读取。

    如果您有任何疑问、请告知我们。   

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这解决了我们目前的担忧。