This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 GPIO 32和 GPIO 24选择 SCI 引导模式

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870553/tms320f280049c-selecting-sci-boot-mode-using-gpio-32-and-gpio-24

器件型号:TMS320F280049C

我已将硬件配置为将 GPIO32设置为1、将 GPIO 24设置为0。 这将使280049C 器件引导至 SCI 引导模式。

在此模式下、我的目的是发送升级内核、以便我可以刷写器件。

但是、当我向其发送自动波特锁定字符'A'(十六进制41)时 、我不会得到回波。 我可以对 SCI Rx 线路进行示波并查看字符、但我看不到处理器相应 TX 线路上的任何回波。

我在 TRM 中注意到、SCI 引导模式也被标记为等待模式。 如何知道我的处理器不处于等待模式?

是否有其它级别的配置来强制 SCI 引导模式?

我们非常感谢您提供任何提示或指导。

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    请查看第4.6.7.2节 http://www.ti.com/lit/ug/sprui33b/sprui33b.pdf  、您是否可以确认您已根据需要进行所有配置。   

    此致、

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    我认为您已经能够解决这个问题。  我将关闭此帖子。  如果您有其他问题、请重新打开此帖子或提交新帖子。 谢谢!

    Krishna