This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377S 的安全库

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/871588/ccs-tms320f28377s-safety-libraries-for-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我正在从事一个需要符合 UL1998 (1类)标准并已在 Delfino TMS320F28377S 上实现了零的项目。 我在安全测试中提到了用于 C2000的 SLT、但我确实看到 F2837xS 处理器是为符合功能安全标准而制造的。 这意味着什么? 我是否应该仍然使用 IEC60730安全库、或者我需要使用不同的方法来处理 F2837xS?

我还在这个过程中遇到了安全 TI。 请为我提供指导、以便我可以规划项目的架构。

提前感谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、  

    感谢您查询可用于 TMS320F28377S 的安全相关支持。  根据您的问题、您在项目上的总体目标并不明确。  我建议您列出您的所有安全相关要求。  然后、您可以查看此器件的安全手册、了解可用的安全机制以及可以使用的安全机制。  安全手册可从以下网址获取:  http://www.ti.com/lit/ml/swab007a/swab007a.pdf  

    我们没有声称直接符合 UL1998标准的产品、但是、我们提供的软件和示例可帮助您实现 IEC60730合规性。  请参阅 http://www.ti.com/tool/IEC60730SWPACKAGES。此处的目标不包括您选择的器件、但是、您可以应用相同的概念并将示例移植到目标。  

     适用于 TMS320F28377S 的 SDL (SAFETI 诊断库)可从以下网址获得: http://www.ti.com/tool/C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB 您可以在此处使用示例进行项目。  在上面的同一页、您将看到 CLA_STL 的软件支持、但这更适合帮助处理与汽车行业和 ISO26262合规性相关的安全应用。   

    查看所提供的信息后、如果您有任何具体问题、请告知我们。  在侧注中、您提到了 SLT。。。您指的是什么?

    谢谢!

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    感谢您发送详细邮件。

    我在这里的总体目标是确保代码被 UL1998认可、这需要一系列自检程序。 我将使用的硬件是 TMS320F28377S。 我明白处理器不直接符合这些软件标准。 但我认为它是"符合功能安全标准"。 除了缺乏 STL 支持之外、我还认为处理器具有用于 STL 的专用硬件。

    "SLT "是一个拼写错误、非常抱歉... 我指的是 STL (自检库)。 我已经确定了用于3个 piccolo 处理器的 IEC60730的 STL、还查看了一些示例。  

    SAFE-TI 与 STL 库有何不同? 如果它们相同、我是否也可以使用 STL 代替适用于 F28377S 的 SAFE-TI。

    希望现在更清楚?

    谢谢  

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、  

    您可以下载 STL 并详细研究所有可用的特征。  STL (自检库)仅用于支持硬件加速器 CLA (控制律加速器)。  这种情况下的支持意味着 CLA_STL 由第三方评估人员(在本例中为 TUV SUD)进行认证、以符合 ISO26262 ASIL B。 STL 旨在与用户应用程序集成而不进行修改、以保持 ISO26262合规性的完整性。  STL 支持多项测试、这些测试必须作为 POST (加电自检)和 PEST (定期自检)运行、以实现大于= 90%的所需诊断覆盖率、从而为 CLA 实现 ASILB。   

    您说的 UL1998认证是什么意思?  我认为您的意思是、您需要设计符合 UL1998标准的产品。  对吧?  

    如果这是您的目标、您可以评估对 CLA_STL 的需求、并在您认为有用的情况下使用它。   

    SAFE-TI 诊断库基本上是一系列示例、说明用户如何整合安全手册中所述的一些安全机制。  您可以查看可用的器件、并使用适用的器件来满足 UL1998安全要求。  如果您需要的内容不可用、您可以查看安全机制并使用示例作为实施您自己的示例的指南。  但通常、用户可以在示例中找到所需的一切。  

    有关 SAFE-TI 的术语。  与安全相关的所有产品都属于该术语。  当产品是 STL 时、它也属于 SAFE-TI 的范畴、并在某些 ASIL 下通过 TUV 认证、符合 ISO26262标准、通常适用于汽车行业。  它也可用于其他行业,需要根据具体情况对适用性进行评估。  当产品引用诊断库时、它也属于 SAFE-TI、但它们只是用户可以修改、增强它们并将其集成到其应用中的示例。  在器件上下文中、TMS320F28377S 的诊断库未通过任何标准合规性认证。  

    希望这能解答您的一些问题。  如果您有更多问题、请告知我们。  

    谢谢!  

    Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、看起来您已经能够解决您遇到的问题。  我将在这个帖子上结束。  如果您有其他问题、您可以重新打开此帖子或提交新帖子。

    此致、

    Krishna