This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:CERRTHRES 寄存器只能写入位15-0

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/874106/tms320f28375s-cerrthres-register-only-bits-15-0-writable

器件型号:TMS320F28375S

根据技术参考手册 SPRUHX5G 第3.15.19.2节的规定、CERRTHRES 寄存器是一个可读且可写的32位寄存器。  我们无法写入寄存器的完整值、只能修改位15-0。  文档中是否存在问题、或者除了 EALLOW 之外是否需要设置其他内容来使寄存器可写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorden:

    这看起来像是一个文档问题。 它是错误寄存器、相同的16位计数应该就足够了。 我们将在下一个版本中更新该文档。

    感谢您的宝贵反馈。

    此致、

    Vivek Singh