This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:CPU 的 XRS 引脚

Guru**** 2579185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/880742/tms320f28069-xrs-pin-of-the-cpu

器件型号:TMS320F28069

你(们)好

在我的 CPU 设计中、引脚 XRS 未连接。 (80引脚封装、引脚编号9)

我不使用该引脚将 HW 的输入外部复位置为有效。

我也不使用看门狗复位输出。

我的问题是:我可以不连接这个引脚、还是应该遵循数据表(第15页)中的陈述、该陈述指出放置一个上拉电阻器(和一个可能的电容)?

如果 需要上拉、那么我必须重新布局电路板、或者通过在 PCB 上焊接适当的电阻器来手动添加非常复杂的"缝补"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于电路中的噪声级别。 XRS 引脚确实有一个内部上拉电阻器、但它不是一个非常强的 PU (数据表中提供了这个 PU 的强度)。 这就是数据表建议使用外部 PU 以实现更佳噪声抗扰度的原因。