This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:IEC60730

Guru**** 2766475 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887699/tms320f28374s-iec60730

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

客户需要 F28374S 的 IEC60730软件包。  

你会给我一份副本吗?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  

    请在  此处申请并下载 C2000 SafeTITmIEC60730软件库、用户指南和代码示例

    您将看到此软件包支持的多个器件。  此封装的发布早于您想了解的 TMS320F28374S、但您可以移植示例以适合您的应用。

    请告诉我们我们是否可以提供进一步的帮助。  

    谢谢!

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    非常感谢。

    我已经在60730软件库中看到了它们。 但 F28374没有成立。  

    是否与其他器件相同? CLA 呢?

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    我希望您有机会了解支持的器件与 F28374之间的差异。  我将关闭此帖子、如果您有任何具体问题、请重新打开。

    谢谢!

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krisha Allen、

    我对 IEC60730软件库有如下疑问:

    当我使用 IEC60730软件库时,我发现此库未包含 F280049C,同时,此库未提供有关内部数据和外部通信6.1和6.2的内容。

    您能帮您解决这些问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  

    如果可用的 IEC60730库不直接支持您所查找的器件、则应将其内容用作参考/示例。  F280049C 不支持作为库的一部分。  

    谢谢、

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    非常感谢。

    我们将来是否会有用于 F28004x 的库?

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  

    很抱歉耽误你的答复。  没有计划在 F28004x 平台上提供用于 IEC60730的即用型解决方案。   但是、我们最近发布了具有最新 C2000Ware 的 SDL (软件诊断库)。  我们将在今年晚些时候在第二季度末推出一个 CSP (合规性支持包)。  此支持将成为 IEC60730的推动因素。   

    尽管 CSP 现在不可用、但您可以开始查看 SDL 示例、了解如何使用它们来创建您自己的 IEC60730支持。  许多构建块已经可用。   

    请告诉我们这是否对您有所帮助、如果还有任何疑问、请告知我们。  

    谢谢!

    Krishna