This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何将 XBAR_INPUT7连接到 ECAP1

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/873727/tms320f280049c-how-is-xbar_input7-connected-to-ecap1

器件型号:TMS320F280049C

我将参加在 training.ti.com/c2000-f28004x-microcontroller-workshop 上找到的 TMS320F28004x 微控制器技术讲座

在实验5中、我看到以下代码:Xbar_setInputPin (XBAR_INPUT7、24);        // GPIO24 = ECAP1

TRM 图9-1 (或数据表)似乎显示输入 XBAR 7连接到 ECAP ...除非我错过了它。

ECAP1如何连接到 XBAR_INPUT7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

        请看一下 TRM 中的 eCAP 一章、特别是图19-3 eCAP 时钟图和表19-1 eCAP 输入选择。  在 eCAP 方框图的下面的片段中、输入多路复用 器(用红色圆圈标出)显示 了 eCAP 的输入源选择器、即 ECCTL0[INPUTSELECT]寄存器:

    请参阅下面的表19-3。  这些是 ECCTL0[INPUTSELECT]的有效值。  最后一个条目[15:0]映射到 InputXBAR_[16:1]。

    您可以将任何 GPIO 分配给输入 XBAR、并且通过 ECCTL0输入选择[15:0]、选择所需的相应输入 XBAR。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joesph、

    我不理解 TRM 中图9-1的右上部分。 现在、我看到9-1与图19-3完全一致。 总之、任何 GPIO 都可以连接到任何 ECAP。

    感谢您花时间回复!

    Clark