This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2528790 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/873620/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

您好!

我们正在使用 TMS320F28069并寻找一个具有 DMA 的 UART 示例。 TI 是否有任何有关 DMA 的示例? 我们检查了 controlSUITE 文件夹(SCI 文件夹)、但未找到带有 DMA 的示例。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehran、

    您应该使用 C2000Ware、它取代 了 controlSUITE。  抱歉、我们没有  单个具有 DMA 的 SCI 示例。  但是、您可以尝试组合两 个单独的 SCI 和 DMA 示例。

    - Ken