This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:创建 MCU 存储器的映像、并在稍后将其重新加载到 MCU。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/879558/tms320f28069m-creating-an-image-of-the-mcu-memory-and-reload-it-to-mcu-later

器件型号:TMS320F28069M

我尝试使用内存浏览器读取28069M 内存、将其保存到.out 文件、然后在稍后将该文件加载到 MCU。 执行该操作的正确方法是什么。

我是否需要保存 MCU 中的所有非重新供电存储器块、或者是否有任何特定的存储器块要保存。

我想知道当我们使用 CCS 中的.out 文件刷写 MCU 时、28069M MCU 的哪些部分将被写入。



请使用提供的图片对其进行说明。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damith、

    对于捕获、您需要保存所有 SRAM 内容。  为此、请转至"Tools"-> Save Memory in CCS。  将打开一个对话框、提示输入文件名(您可以将格式保留为默认 TI)。   

    下一个对话框将提示起始地址和长度。  由于您只是计划重新加载、我认为格式并不重要、尽管我更喜欢16位十六进制、因为它是 C28x 的最小指令大小。

    您需要执行上述操作两次、因为设备上有两个不连续的存储器区域。

    首先:起始地址= 0、长度= 0x800这将得到 M0/M1

    第二:起始地址= 0x8000长度= 0xC000、这将获得所有 L0-L8 RAM。   

    当您想要将 RAM 加载回时、您将看到"Tools-Load memory"选项。   

    从 CCS 中刷写.out 文件时加载的内容来看、这取决于您的链接器.cmd 文件。  通常、为了模仿 MCU 在现实世界中的工作方式、链接器文件中的任何 SRAM 段都将标记为"无加载"、但在您的 cmd 文件中可能不会这样做。  您可以将 CMD 压缩并将其连接到您的帖子、如果您愿意、我可以查看一下。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    感谢您提供相关信息。 我的要求是复制一个 MCU 并将其粘贴到另一个 MCU。 我无法理解为什么需要复制 RAM。
    只需获取闪存存储器的映像、然后将其加载到另一个映像即可。 ?

    据我目前所知、只有闪存存储器将从 CCS 写入。 其他存储器块完好无损。 它们在运行时从 CPU 进行修改。 对吧?

    谢谢你
    Damith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damith、

    正确、RAM 存储器在运行时被修改。  链接器命令文件使用 .ebss SECTIONS 指令分配存储器块。  如果您想在另 一个(F28069)器件上运行程序、只需保存.out 文件即可。  然后、稍后将.out 文件加载到另一个器件。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damith、

    此外、如果您有兴趣、可以在以下位置找到 F28069技术讲座:

    https://training.ti.com/c2000-f2806x-microcontroller-workshop?context=1137791-1137782

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken