This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于感应电机 DTC 的控制器。

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D, TMDSDOCK28379D, TMDXIDDK379D, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/879932/controller-for-dtc-of-induction-motor

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DLAUNCHXL-F28379DTMDSDOCK28379DTMDXIDDK379DC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

我正在执行一个有关感应电机直接扭矩控制的项目、但我不知道要使用哪个控制器。 有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在寻找用于感应电机控制的特定 MCU 还是特定补偿器(PI、PR、重复等)。

    我想您正在为您的应用寻找合适的 MCU、但我只想确保。

    最好

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找 MCU。 有如此多的 MCU 可供使用、我很困惑使用哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们不提供任何 DTC 软件示例(这是一种 ABB 技术)。

    对于研发类型的项目、大多数人会使用我们具有 MIPS 和存储器的最高端处理器。 即 TMS320F28379D 和 EVM 可供 TMDSDOCK28379D 或 LAUNCHXL-F28379D 使用、具体取决于您希望如何连接到功率级。

    TMDXIDDK379D 是一款高压三相逆变器、具有 F28379D controlCARD 和 C2000Ware-MotorControl-SDK 中基于编码器的 FOC 示例

    还有一些可与 LaunchXL 配合使用的低电压 BoosterPack、SDK 中也提供了这些示例。

    祝你好运