This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:F28377的低成本和小尺寸替代产品

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, TMS320F280045, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/873235/tms320f28377s-f28377s-low-cost-and-size-alternative

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075TMS320F280045TMS320F28388D

你好

目前、我们基于 CPU 28377开发了驱动运动控制。

为了实现低成本和小尺寸的新型驱动器运动控制、我们需要一个等效的 F28377s CPU、但引脚更少(需求更少)、 但尽可能减少重复使用 F28377版本的代码的工作量(主重用在控制环路上、如 IDDK 上提供的示例)

选项:控制器是否可以具有 etherCAT 集成控制器(如 ET1100)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F28075 (和启用了 CLB 的076)是 F2837x 的低成本简易配置(也提供100引脚选项)。

    另一个降低成本的选项是 TMS320F280045 (和带有 CLA 选项的0049;带有 CLA 和 CLB 的0049C)、该器件提供56、64和100引脚。 不是引脚对引脚、而是基于 F2837x、因此可以重用大量软件。

    对于 EtherCAT、这些器件中的任何一个都可以通过 EMIF 或 SPI 与 ET1100或其他 EtherCAT ASIC 搭配使用。

    TMS320F28388D 是一款基于 F2837x 的采样器件、其中包括直接集成在片上的 EtherCAT ET1100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈