This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2530860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/871477/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

您好!

我们计划使用 TMS320F28069来控制 PMSM 电机。 我们的问题是、我们应该能够进行实时数据调试、而 CCS 数据记录器对我们的应用来说不够好。 我们需要能够实时调试所有内部变量。 您能提出解决方案吗? 感谢紧急响应。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您能更具体一点吗?您在 CCS 中尝试了哪些调试要求、以及它是如何不足的?   

    您是否有兴趣在一个瞬间获取多个变量的快照? 一个或多个变量随时间的变化?  哪些持续时间片与您的调试相关?  

    通常、如果您使用的是 JTAG、则将仅限于 JTAG 接口速度(最高几 Mbps)。  使用 JTAG、不同的仿真器(例如 XDS100与 XDS510USB)也将支持不同的 JTAG 时钟速率。  

    如果 JTAG 数据速率足够高、但 CCS 完全没有您想要的数据、您可以尝试调试服务器脚本: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_dss_handbook.html

    如果您需要从 JTAG 支持的数据中获取更多数据、则需要一些自定义代码+使用速度更高的接口。  SPI 或 CAN 可能是启动的地方。  您还可以使用一组 GPIO +某种类型的数字采集卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Devin 的回应! 我们使用 MATLAB 生成代码。 我们不使用 CCS。 我们正在寻找最合适的方法来实时调试电机的内部变量、以分析波形以及详细说明/说什么、您建议的方法是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不使用 CCS、则其数据记录无关紧要。  

    在 Simulink 中、您可以使用 SCI 外设丢弃您关注的数据并在超级终端中捕获它们。 我建议您查看 Matlab 中的示例以帮助解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目标和主机之间的2模型方法可能会有所帮助。 以下是页面:

    查找 :快速串行数据监控

    HTH、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ramesh! MATLAB 中的 SCI 外设非常慢! 我们正在寻找一种实时解决方案来捕获内部电机控制变量的波形。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试 SCI @5Mbps。 如果这还不够、请尝试使用 SPI、然后使用 SPI 转 USB 适配器连接到 PC。 我自己没有这样做、因此我可能无法提供更多信息。