This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:初始化代码

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, AMC1204, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/878460/tms320f28377d-initialization-code

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DAMC1204C2000WARE

大家好、我们希望大家对将 TMS320f28379D 连接到 AMC1204的初始化代码有一些参考。

非常感谢

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

     C2000Ware 中提供的 SDFM 示例代码应告诉您如何配置 SDFM 以连接任何 SD 调制器。 AMC1204需要您提供输入时钟、您可以使用 F28377D 器件中提供的 PWM 模块为调制器提供该时钟。 可用的 SDFM 示例代码不会向您展示如何配置 PWM 以生成该时钟。 但是、您应该能够轻松集成其中一个 PWM 示例代码来生成 SD 调制器输入时钟。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_2_01_00_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1

       sdfm_filters_sync_cla -显示如何配置 SDFM 并让 CLA 处理 SDFM 滤波器结果

       sdfm_filters_sync_CPU -显示如何配置 SDFM 并让 CPU 处理 SDFM 滤波器结果

       sdfm_filters_sync_dma -显示如何配置 SDFM 并让 DMA 处理 SDFM 滤波器结果

       SDFM_PWM_SYNC_CPU -显示了如何配置 SDFM 和使用 PWM 同步相对于 PWM 的 SDFM 滤波器通道

        ePWM_UP_AQ_cpu01 -显示如何 配置 PWM 以生成 PWM 时钟

    希望这对您有所帮助。 快乐编程!

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否已解决? 我可以关闭此主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好、在提供解决方案后、客户仍然没有反馈。 我们现在可以将其关闭。 非常感谢您的支持