This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:TMS320F28069M McBSP、用于通过 SPI 接口与 AM4377进行通信

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/873185/ccs-tms320f28069m-tms320f28069m-mcbsp-to-communicate-with-am4377-on-spi-interface

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:AM4377

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在开发 TMS320F28069M、为了实现芯片间通信、我希望使用  McBSP (多通道缓冲串行端口)在 SPI 接口上与 AM4377进行通信。

如何在图6-7中显示欠值。 下面列出了 TMS320F28069M 侧的 McBSP 引脚;

MclkRA 94.

MclkXA 98

MdRA 7.

MdXA 6.

Mfsra 56.

MfsXA 2.

请向我解释如何使用 AM4377将引脚连接到引脚。

http://www.ti.com/lit/ug/sprufb7b/sprufb7b.pdf

此致、

Taner。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taner、

    我们有一个软件示例、可帮助演示如何在此器件上将 McBSP 用作 SPI、请访问 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAgP0n4VK3pOnTuhOpB36Q__gYkahfz__LATEST

    对于 AM4377、SPID0/D1数据引脚似乎都可以配置为 SOMI 或 SIMO、如上所示、因此您只需将 DR/DX 路由到它们、然后配置为 SOMI/SIMO 以匹配您所附的图。  该器件上的 CS 将作为 SPISTE (ENABLE)运行。

    如果您需要有关上述内容的更多信息、请告诉我。

    最棒的
    Matthew