This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:USB 引导模式

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892404/tms320f28384d-usb-boot-mode

器件型号:TMS320F28384D

大家好、

根据数据表、当我们选择闪存/USB 引导模式并且当默认闪存条目地址未编程时、引导模式将切换为 USB 引导。

我的问题是、在已编程的器件中、当软件接收到固件升级命令时、我们是否可以使用软件擦除默认闪存条目地址、WD 复位、然后将 F28384D 开关启动模式再次擦除为 USB 启动? 这意味着客户可以使用这种方法并始终通过 USB 端口进行软件升级。

另一个问题、默认闪存条目地址是0x00080000、它是否正确?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、查姆斯、

    请提出任何建议?

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、默认闪存地址为0x80000。

    您可以按照您提到的方法进行固件升级。 但是擦除闪存的代码需要从 RAM 其他闪存组运行。  

    您无法从同一组执行和擦除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、客户应使用我提到的方法、以便每次 F28384D 通过 USB 端口启动固件升级。

    这里有一个问题。 如果出现问题,例如 USB 断开连接,电源中断... 那么、问题导致升级过程无法完成、这种情况会发生什么情况? 我想、由于闪存存储器中的程序未完成、F28384D 可能无法启动、并且无法再通过 USB 端口进行升级(闪存入口点的内容不是0xFFFFFFFF)、因此系统会受到挤压、我们应该避免这种问题。

    F28384D 通常从闪存启动并可在需要时通过 GPIO 设置切换到 USB 引导、还有其他更安全的方法吗?

    谢谢、此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使发生电源故障、器件下次启动时、USB 引导加载程序也会运行并将应用程序加载到 RAM 中。 因此、该应用可以处理这些更糟糕的情况。

    注意事项

    Baskaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、您好!

    我不太理解。 您是否意味着、即使在 USB 引导过程中发生电源故障、当闪存入口点的内容不是0xFFFFFFFF 时、下次 F28384D 仍能执行 USB 引导?

    有可能吗? 请就此问题提供更多建议、感谢您的帮助。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、您好!

    我知道客户可以使用自定义引导模式表来执行所需的引导模式、使用不同的 GPIO 设置来分别选择闪存引导和 USB 引导、但客户必须执行用户 OTP 编程。

    我的问题是、如果客户不通过 GPIO72和 GPIO84对用户 OTP 进行编程并使用默认引导模式、F28384D 通常从闪存引导并能够根据需要通过 GPIO 设置切换 USB 引导是否还有其他更安全的方法?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在默认引导模式下、不能切换 b/w USB 和 Flash。