This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812生命周期

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/890474/tms320f2812-tms320f2812-lifecycle

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

尊敬的 TI 团队:

您是否有此部件的寿命计划?

BR、

Wolfgang Kopp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈

    我将向您介绍 有关 我们如何处理器件制造/使用寿命的 TI 声明;您的问题的相关部分摘录如下:

    标准产品寿命的内部政策

    我们的指南规定、如果  存在以下三种条件之一、TI 标准产品将不符合淘汰条件:

    • 该产品在过去五年内有过任何销售(汽车或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以制造并已投入生产不足10年。
    • 产品当前有任何客户需求。

     这些条件可确保我们明确努力、不会出于便利目的而淘汰 TI 标准产品。


    TI.com 上的 TMS320F281x 器件处于完全激活状态、没有基于上述标准的停产计划。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew、非常感谢您的回答!

    BR、

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    Matthew 是对的。  

    但是我确实想添加一条注释。  如果您正在启动一个全新的项目、可能值得研究一下我们的一款更新器件-也许是 F2837xS 系列的成员之一。  与 F281x 系列相比、它还提供了其他特性和功能、您可以利用这些特性和功能。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在考虑使用 TMS320F28377S、并为此订购了评估板。

    BR、

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wolfgang 的更新。  请勿主动联系任何器件以获取帮助。  我们随时为您提供帮助。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有引脚兼容的器件(TMS320F2812 LQFP176)?

    BR、

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈

    我假设您是指当前第3代器件(如 F2837x)中的引脚兼容器件。  虽然 F2837x 采用相同的176引脚封装、但 TMS320F2812的引脚兼容器件并未出现任何下降。

    最棒的
    Matthew