This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为我的工作推荐器件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSDOCK28379D, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872471/recommend-device-for-my-works

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DTMDSDOCK28379DcontrolSUITEC2000WARE

尊敬的经理:

我现在正在研究 DSP、我需要16位 ADC (模拟输入)至少2个端口、12位或16位 DAC (模拟输出)至少2个端口。

我使用了 TMS320F28379d LaunchPad XL、但这还不够。

您能否推荐满足我的条件的开发套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junhyeok、

    有关类似问题、请参阅以下 e2e 主题。

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/871919

    您可以忽略另一个 ADS8588器件、但重点关注 Tom 提出的问题。 您将需要考虑其他参数和要求。 查看其他主题中的讨论是否有助于您做出决定。

    除了 K2H 之外、您可能还想了解 Sitara 系列中的器件。 使用 AM335 PRU 的示例之一可在中找到  

    http://www.ti.com/lit/ug/tidudn4a/tidudn4a.pdf

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhyeok、您好!

    如果您的问题是 F28379D LaunchPad 无法提供足够的信号来对 F28379D 器件进行正确评估、TMDSDOCK28379D controlCARD 套件可提供对 F28379D 器件的更多引脚和信号的访问。

    C2000Ware (或 controlSUITE)中提供了 controlCARD 的原理图。  您可以在订购前查看它们并查看它们是否满足您的需求。


    谢谢、
    Brett