This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:扩展 Vienna 设计

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, SFRA, POWERSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/891080/tidm-1000-scaling-up-the-vienna-design

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: SFRApowerSUITEC2000WARE

我参与了一个开发 PFC 三相前端的项目、其功耗比参考项目高得多、但我很快会再来。

作为调查的一部分、我一直按照用户指南中的步骤评估 TIDM-1000。 这种做法大多是成功的。 我的设置的源阻抗存在重大问题、导致输入电源上出现过大的高频振铃–我在输入端安装了电容式滤波器(15uF 线路)、并获得了出色的结果。

我还遇到了从工程 main.cfg 页面上的链接运行 SFRA 的问题–SFRA 似乎连接正确并执行扫描、 但是、只有默认参数–我对开始频率或步长/十倍频程所做的任何更改都将被忽略、并再次生成相同的2-20Hz 图。

但是、在此处发布的主要原因是:

当我需要12-15kW 前端时、软件接口目前对于驱动额定功率更高的 Vienna 桥(额定功率更高的 SiC 器件、无源组件更大)有多大的适用性? 例如、假设感应电路和读取电路的代码已正确重新分频、并重新定义了保护限制等、我们能否继续使用 PowerSUITE Vienna 项目及其用户友好型 GUI 和补偿设计工具以及安装在我自己的电源和感应电路中的 F28379D controlCARD? 或者是否有限制、代码/项目将需要进行根本更改? 理想情况下、我们希望先评估我们的硬件设计、然后再单独努力将代码发展为生产就绪状态。

我们诚挚地欢迎您提供任何建议/见解!

谢谢、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我认为、除非切换/ISR 频率发生很大变化、否则您不需要对代码/项目进行根本性的更改。 您仍然可以将它们用作基准点、只需注意项目中使用的所有参数。  

    对于 SFRA 问题、您使用的是哪个版本的 C2000ware DPSDK? 您使用的是哪个器件?理论上它应该起作用。

    如果您仍然看到此问题、则可以尝试使用项目的非 powerSUITE 版本。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢陈  

    我的 C2000Ware 版本为2.00.01.00:我看到最新版本为3.01.00.00、所以我现在正在更新它。

    和大多数人一样、我现在大部分时间都在家工作、所以下次在办公室工作时、我会看到是否有任何改进!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    当然、请细心一些。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我将在时间上关闭这个线程。 您可以创建另一个更新或稍后回复。

    此致、