This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:MATLAB Simulink 中的 ADC 模块

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/878376/ccs-tms320f28335-adc-module-in-matlab-simulink

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我使用的是带嵌入式编码器的 TMS320F28335。 我对 TMS320F28335的 ADC 模块有几个问题。  

1) 1) ADC 提供哪种输出。 根据 ADC 的工作表,它为我们提供了0-4096 (12位)?  我可以在普通 Simulink 示波器上看到它吗?

2) 2)如果我想在输入信号上使用 MATLAB 中的 DSP 工具箱执行 FFT, 可以吗?

谢谢

此致

Ratik Mittal