This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:低速时、InstaSPIN 处于扭矩模式

Guru**** 2564200 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, BOOSTXL-DRV8323RS, MSP-EXP430F5529LP, TMS320F280049C, MSP430F5529, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872608/tms320f28027f-instaspin-in-torque-mode-at-slow-speed

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RSMSP-EXP430F5529LPTMS320F280049CMSP430F5529DRV8323

我想在转矩模式下以低速或零速控制电机、但是、InstaSPIN FOC 说它在低速时不能正常工作、InstsSPIN Motion 使用编码器、但不将转矩模式列为选项。  我有一个编码器。  

我可以在传感转矩模式下使用 instaSPIN FOC 吗?

我可以在有传感器扭矩模式下使用 instaSPIN 运动吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 TMS320F28027F 已停产。  最新的 LaunchPad 可用于什么用途?  

    如何使用 BOOSTXL-DRV8323RS 和 MSP-EXP430F5529LP?  这是否可用于有传感器扭矩模式(与编码器一起使用? 有霍尔效应传感器?)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TMS320F280049C、了解我们最新的 InstaSPIN-FOC 器件。 请注意  、InstaSPIN-FOC 主要是一种无传感器 FOC 解决方案、但是、您始终可以修改扭矩模式示例、并将快速观测器输出替换为编码器反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  我有几个后续问题:

    使用 与 BOOSTXL-DRV8323RS Booster Pack 耦合的 MSP430F5529 USB LaunchPad 评估套件相比、TMS320F280049C 有何不同?  

    2.该文档显示 booster pack 具有"提供含传感器或无传感器的 BLDC 固件"。 这是否使用 instaSPIN?

    3.控制软件是驻留在 MSP430上还是驻留在 DRV8323上?

    4.我能否自定义控件(就像我可以使用 C2000系列一样)?  

    5.我能否运行霍尔效应传感转矩模式并使用 MSP430处理器上的程序来控制它?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您的问题答案:

    使用    与 BOOSTXL-DRV8323RS Booster Pack 耦合的 MSP430F5529 USB LaunchPad 评估套件相比、TMS320F280049C 有何不同?  

    MCU 选择与您希望实现的终端应用和性能相关。 MSP430旨在降低成本并实现超低功耗、而 C2000则面向高性能市场。

    2.该文档显示 booster pack 具有"提供含传感器或无传感器的 BLDC 固件"。 这是否使用 instaSPIN?

    3.控制软件是驻留在 MSP430上还是 驻留在 DRV8323上?

    MSP430。

    4.我能否自定义控件(就像我可以使用 C2000系列一样)?  

    最有可能。 如果您需要 MSP430的进一步帮助、我可以请 MSP430团队的同事为您提供帮助。

    5.我能否运行霍尔效应传感转矩模式并使用 MSP430处理器上的程序来控制它?

    同上。