This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:DIMM100连接器更换

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872750/tmdscncd28035iso-dimm100-connector-replacement

器件型号:TMDSCNCD28035ISO

你(们)好

我的一位客户希望在 原型构建中使用我们的 TMDSCNCD28035ISO 子卡、并注意到我们 EVM 中使用的 DIMM100连接器目前已停产、尤其是 Molex 0876301001。 我们是否有可供他们使用且仍可订购的替代标题? 我们现在将什么 PN 用于 EVM?

谢谢!  

BR、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred、

    我们也注意到这些已过时。 TE "5390213-1"提供了第二个器件型号、这也已过时。 您可能会发现其中任何一个组件的库存有限。

    请注意、尽管这些组件已经过时、但我们计划在几年内继续构建这些基于 DIMM 100的 controlCARD、集线站和系统套件。

    此致、
    Cody