This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:CCS/TMS320F2812

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/879631/ccs-tms320f2812-ccs-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉嵌入式系统、在运行 Code Composer Studio v5.5时遇到问题。

我有一个需要通过 JTAG 连接读取闪存的芯片。 通过 XDS510 USB PLUS 进行连接、这会导致一些问题。 我可以启动测试连接、一切看起来都正常(我怀疑这是边界扫描)、但是当我尝试读取闪存时、CCS 中没有用于读取存储器的活动选项。 内存浏览器中的小绿色箭头呈灰色显示、并且没有为我提供读取闪存内容的选项。  

我出了什么问题? 请提供任何帮助。

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    [报价用户="Ken Gin"]可以启动测试连接,一切看起来都很好(我怀疑这是边界扫描)

    是的、这是边界扫描。

    [引用 user="Ken Gina">但是、当我尝试读取闪存时、CCS 中没有用于读取存储器的活动选项。 内存浏览器中的小绿色箭头呈灰色显示、并且没有为我提供读取闪存内容的选项。  [/报价]

    我不确定您所指的是哪个按钮。 您能否提供存储器浏览器的屏幕截图?

    谢谢

    Ki