This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:发送第一个程序

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872872/ccs-tms320f28377s-transmit-first-programm

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我是第一次使用德州仪器(TI)微控制器。(F28377S)

我希望根据用户指南开始传输示例工程 time_led_blink。

但是、当我在调试后恢复时、我的控制器上没有任何反应。

我收到此警告

此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 15.12.1.LTS [c2000]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 18.12.4.LTS。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。

但是当我查找更新时、我找不到新的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas、  

    您可以通过打开工程设置并手动将编译器版本更改为 CCS 实例中可用的版本来删除警告。 但是、如果您更喜欢安装和使用软件引用的编译器、则可以在 http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download_archive.htm#C2000上获取旧版编译器。

    下载软件包后、应重新启动 CCS 并自动发现软件包。 确保软件包位于 Windows 中"产品发现路径"窗口下列出的目录之一->首选项-> Code Composer Studio ->产品。

    此致、

    Ozino