This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如果选择了内部基准源、如何处理 ADCREFIN 引脚

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872011/tms320f28335-how-to-deal-with-adcrefin-pin-if-internal-reference-source-selected

器件型号:TMS320F28335

大家好、

 我查看 了 TMS320F28335数据表、发现如果使用内部基准源、"ADCREFIN"连接到模拟接地(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28335.pdf、P127)、但 《TMS320x2833x 模数转换器(ADC)模块 参考指南》提到"如果选择了内部基准选项、则 ADCREFIN 引脚可保持连接到所选源、保持悬空、 或接地"(http://www.ti.com/lit/ug/spru812a/spru812a.pdf、P30)。  

 如果 使用内部基准源、我想知道如何处理 ADCREFIN 引脚?  如果 ADCREFIN 连接到接地或悬空、有何差异?  是否存在系统级精度/可靠性问题? 请提供建议。 Tks。  

BR、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    使用内部基准时、ADCREFIN 引脚在功能上是隔离的、因此可以使用您从参考指南中阅读的任何方法来处理该引脚、而不会出现明显的结果差异。 一些公司的设计实践很难满足、因为这些设计实践提供了多个用于处理未使用引脚的开放式选项。 因此、数据表提供了一个奇异建议、如果不使用 ADCREFIN 引脚、则将其连接到模拟接地。 如果您处于类似情况、遵循数据表建议是有道理的。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks、Tommy~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助!