This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:TMDSCNCD28035

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872612/ccs-tms320f28035-tmdscncd28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是 TI DSP 的初学者。 我正在尝试实现一些数学函数(atan2和 sqrt)。 我已经了解到、我可以在该芯片上使用 de IQmath 库。 IQmath 似乎易于使用(如标准 C "math.h"库)。 但我感到困惑、因为看起来我需要额外的文件才能将程序加载到芯片中。 我不知道如何配置/使用此文件? 可以帮帮我吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    C2000Ware 中提供了大量用户指南来帮助您完成此操作。

    有关 IQMath、请参阅:

    \libraries\math\IQmath\c28\docs

    谢谢、

    Sira