This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:通过 MATLAB Simulink 为 F28069m Launchpad 提供输入...

Guru**** 2533850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872819/launchxl-f28069m-to-give-input-to-f28069m-launchpad-via-matlab-simulink

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

大家好、

我想相应地使 LED 闪烁、

如果我提供1作为输入、它应该会闪烁红色 LED

如果我提供任何其他输入、它应该会闪烁蓝色 LED。

此设置必须通过 MATLAB Simulink 执行所有操作。

您能不能帮助我了解如何在 Simulink 中使用哪个块作为输入、以及我作为数字输入提供哪些块。如果我必须使用 ADC、

如何在超级终端中查看结果。我看到了许多 YouTube 视频、但它没有帮助

提前感谢:-)

注:-我找到了如何通过脉冲发生器使 LED 闪烁。