This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:最大 PWM 频率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28376S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872023/tms320f28376s-max-pwm-frequnecy

器件型号:TMS320F28376S

尊敬的先生:

我们正在开发基于 TMS320F28376S 的新产品(形式运动控制),我们要求 ePWM CLK 尽可能高(以便获得 PWM 的最大分辨率),而 SYSCLK 设置为200MHz (来自 XINT 和 PLL)。

我们需要的 PWM 周期为20Khz, 我们将 PWM CLK 设置为200MHz (将预分频设置 为/1),一切似乎都正常工作,但最近我们在 数据表中看到最大 PWM 时钟为100Mhz。

尽管很艰难、但它似乎能够正常工作(当然、在受控环境下)  

1.我们想知道如果我们使用此设置,我们可以做些什么? 我们是否可以在证书条件下使用此设置?

我们正在开发的产品旨在替代基于 TMS320x28335的先前产品,该产品在150Mhz 的 SYSCLK 上工作, PWM 时钟也设置为150Mhz (/1的预分频) , 最大 PWM 时钟100Mhz 的限制是否也适用于此处 ?

BR、

Eyal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件上的 PWM 时钟不能高于100MHz。 如果您需要更高的频率、例如200MHz、请试用 TMS320F28388D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:

    感谢您的回答,

    1.很高兴知道28388D 能够支持200MHz ePWM CLK (我也假设是28386)

    2.我们需要了解一下基于28335 (150Mhz )的上一代产品,我在该数据表中没有看到有关 ePWM CLK 的任何限制。

      它是否能够在 SYSCLK (例如150Mhz)上工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述]

    2.我们需要了解一下基于28335 (150Mhz )的上一代产品,我在该数据表中没有看到有关 ePWM CLK 的任何限制。

      它是否能够在 SYSCLK (例如150Mhz)上工作? [/报价]

    是的、在28335上、ePWM CLK 可以在150MHz 下运行。

    此致、

    Vivek Singh