This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:使用 GPIO 同步所有 PWM 信息

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/879372/tms320f28374d-using-a-gpio-to-sync-all-pwms-confrimation

器件型号:TMS320F28374D

大家好,

我想使用 GPIO (例如 GPIO99)  作为 EXTSYNCIN1来同步  PWM1,然后在内部 将 PWM1同步 到 PWM12 (保持通道 A 和 B  作为输出) :它是否正确 ?

您是否看到任何限制?  我可以重复使用的任何示例?

谢谢你

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过输入 XBAR INPUT5将 GPIO99用作 EXTSYNCIN1。

    您可以使用 ePWM1在 EXTSYNCIN1上同步。

    然后、您需要将 EPWM12与 EPWM1同步。 为此、您必须通过 SYNCSEL.EPWM10SYNCIN 将 EPWM1 SyncOut 发送到 EPWM10、然后将 EPWM10 SyncOut 发送到 EPWM11 syncdin、然后将 EPWM11 SyncOut 发送到 EPWMM12 syncdin。

    NIMA