This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:正在修改控制卡上的固件?

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/879184/tmdscncd28035iso-modifying-firmware-on-control-card

器件型号:TMDSCNCD28035ISO
主题中讨论的其他器件:TMDSSOLARUINVKITcontrolSUITE

您好!

     我目前拥有这   款 Piccolo TMS320F28035隔离式 controlCARD、并为此购买了一个集线站/基板。

卡:

http://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28035ISO

集线站:

https://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28035

微型逆变器基板:

http://www.ti.com/tool/TMDSSOLARUINVKIT#technicaldocuments

我还具有此使用 TMS320F28379D 芯片的 LaunchPad XL:

http://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28379D#0

我想知道是否有修改这些卡/板的固件的方法?  我不确定如何解决这个问题、或者这是否可行。 我想更改固件、以便修改任务调度模块以模拟拒绝服务攻击。 如有任何建议或建议,请提出。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以修改任何基于 C2000 MCU 的设计上的固件、以便在另一个 C2000 MCU 上运行。 这些器件代码兼容。 例如、TMDSSOLARUINVKIT 使用 F28035控制卡。 因此、我们使用 F28035发布了该设计的固件。

    现在、如果您想使用 F28379D 控制卡运行它、则可以这样做。 但您必须将代码从 F28035移植到 F28379。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、

             我不打算在另一个电路板上运行一个电路板的固件。 我只想获取每个板的固件并对其进行修改、然后查看同一个板上的结果(DoS 攻击)。 您知道在哪里可以找到固件代码吗? 我还不确定如何使用固件对电路板进行编程(与在电路板上对常规 c 代码进行编程不同)。  

    谢谢、

    亚伯拉罕·库鲁维拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TI 网站安装 controlSUITE。 然后、您将获得所有固件:

    C:\TI\controlSUITE\development_kits

    阅读相关文件夹中有关编程详细信息的文档。

    Shamim