This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:GUI

Guru**** 2536390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872637/ccs-launchxl-f28069m-gui

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:  

在 CCS 中运行 GUI Universal 时,总线电压读数为0,尽管电源连接正确且为9V。  

如何解决此问题?  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 gMotorVars.VdcBus_kV 变量的值是否正确位于 CCS 中、如果更改了 GUI、请检查变量是否链接到 GUI 标签。