This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:如何控制逆变器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/878449/ccs-tms320f28335-how-to-control-the-inverter

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在研究三相逆变器的闭环控制。  我已经完成了开环、并获得了预期的结果。 现在、当我尝试使用 DMC 库中提到的 PI 算法来实现闭环时、我面临许多问题。

有人能指导我并分享您宝贵的意见吗?

谢谢、此致。

Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关问题的更多详细信息? 为您的问题找到专家会很有帮助。

    您的项目应用是什么? (电机控制或数字电源)

    此外、请提供您所面临的具体问题。

    最好

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试使用 DMC 中给出的 PI 算法来控制三相逆变器的输出、我的应用是数字电源。

    问题是我是否可以通过 ADC 直接读取正弦波并将其置于 PI 环路中、并将 PI 输出直接与占空比相乘、以便改变脉冲的导通时间、从而保持输出?

    控制逆变器输出的方法是否正确?

    谢谢、此致、

    Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prithvi、

    您的方法是正确的、可以通过 ADC 接口和控制环路设计来完成。

    请参阅以下链接、以供您参考。 尽管它是单相 逆变器、但传感器接口、控制环路设计仍然适用于您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的支持。

    我将尝试该选项并返回结果。

    谢谢、此致

    Prithvi