This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:DSP 故障问题。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/878890/tms320f280041-dsp-failure-issue

器件型号:TMS320F280041

大家好、

我在其中一个项目中使用 TMS320F280041 DSP。 在此过程中、我面临 DSP 损坏的问题。

有时 DSP 会变热、我无法对其进行编程。 当我进行检查时、发现电源和接地短路。

我使用 JTAG 进行编程。

是否存在任何 ESD 问题?

或任何防止此故障的建议。

我按照数据表遵循 JTAG 连接指南。

此致、

Haresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haresh、

    如您所述、如果处理不当、ESD 类型损坏的可能性始终存在。  根据我的经验、这在调试阶段不常见、但通常在运行更多单元的生产环境中会出现较低的 DPPM 类型问题。

    在1单元调试扫描中更常见的是 EOS (电气过载)损坏、这是由非同步电源域引起的。  这是系统的一部分已通电、而另一部分未通电。  对于 C2000 MCU、这通常是 ADC 的模拟输入、来自始终处于开启状态的不同域、或来自电池。  这也可能发生在具有通信外设的数字引脚上。

    我首先检查您的系统设计、看看系统中是否有点可以在 C2000 MCU 关闭时通电。  然后、您可以检查这些引脚、以查看它们是否也对电源或接地短路。  您看到电源对地短路的原因是引脚上的 ESD 保护二极管承受了足够的应力、晶体管已被分解为造成短路。

    请告诉我您对上述内容的看法。

    最棒的

    Matthew