This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:使用位置传感器时为 PVDDSENSE

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/890797/launchxl-f28069m-pvddsense-when-using-a-position-sensor

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8305EVMDRV8305

我使用2块 TI 电路板来驱动3P BLDC 电机:

LAUNCHXL-F28069M

BOOSTXL-DRV8305EVM

此外、我们还使用 InstaSPIN-FOC

我注意  到、在 DRV8305EVM 原理图中、PVDDSENSE 信号会传输到 LAUNCHXL-F28069M 上的 ADC。

我的问题:如果我使用真实位置传感器(因此我们不是无传感器的)-我是否仍然需要将 PVDSENSE 路由到 UCTL (放置在 LAUNCHXL-F28069M 上)或忽略它? (与仅用于无传感器的 ASENSE、BSENSE 和 CSENSE 相同)

谢谢、
David  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该是用于测量直流总线电压的 VSEN_PVDD、对于 InstaSPIN-FOC、它必须是电机的三相电压感测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    根据您的回答、我了解我们必须使用所有 4个信号。 因此、如果我的理解是正确的、 我想与您分享我在 TI 文档中的观察结果。  

    三相电压检测:

    由于我们不使用估算器而是实际位置传感器(QEP) -我们为什么需要这些信号?  

    查看  SPRUHJ1H 文档 、当我们有一个实际的 QEP (位置传感器)时、这些信号似乎没有被使用、而没有传感器的配置中、FAST 实际上使用了这些信号 (请参阅文档中的以下图像)。

    重新分级 PVDD 监控:

    我看到它在 DRV8305中受到监控。 在 UCTL (F28069M)内执行哪种监控?

    谢谢、

    David  

    使用传感器:


    无传感器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想强调的 是、我们将 InstaSPIN-MOTION 与机械传感器结合使用(图1-13、而不是原始问题中提到的 InstaSPIN-FOC)。

    接下来、请告诉我我们是否仍需要将所有4个信号(Vsense、Vsense、Vsense、Vsense、PVDD_sesne 路由到 F28069M 中的 ADC)

    谢谢、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、InstaSPIN-FOC (无传感器)和 InstaSPIN-MOTION (有传感器)都需要七个用于电机控制的信号、包括这四个电压感测信号。