This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:在 adcresult 寄存器中输入适当的电流值。

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, OPA365, CONTROLSUITE, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/888938/drv8312-c2-kit-in-proper-current-value-in-adcresult-register

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8312OPA365controlSUITEMOTORWARE

您好!

在我的 DRV8312 C2套件中、电流感应电路(OPA365)的输出正常。 但在寄存器值中遇到问题。获得的振幅非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 ADC 配置是否正确、输出是否连接到您正在使用的 ADC 通道。

    如果您仍有疑问、您可能会提供有关此主题的更多信息。

    哪款 controlCARD? 您测量的电流感应是什么? ADC 寄存器配置和读取代码...   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 配置和通道正确。

    使用的控制卡是 TMDSCNCD28035MISO

    基于逆变器小腿分流的电流测量。

    ADC 寄存器配置以及我使用 TI 提供的所有内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 相电流得到适当的值和变化、但 A 相 没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么示例项目? 示例项目位于 controlSUITE 或 motorWare 中? 如果不是、请提供有关 ADC 配置的更多信息。

    您可以查看 DRV812kit 的硬件指南、确保正确设置开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新? 我们要关闭此主题、如果您有其他问题、请将您的问题发布到新主题中。 谢谢。