This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:从内部闪存引导

Guru**** 2450140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872501/tms320f28377s-to-boot-from-internal-flash

器件型号:TMS320F28377S
我的客户 在其新设计中将 MCU 从 F2812更改为 F28377S 、对此有2个问题。
问题1.  下面显示的引脚连接 可以从内部闪存引导。 理解是否正确?
其中、假定 BOOTCTRL 寄存器的值设置为默认值。
问题2. F28377S 没有与 XMP/~MC 引脚功能相同的引脚、如下面所示。  识别是否正确?
此致、Taki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的两个理解都是正确的。

    此致、

    Vivek Singh