This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:用于计算频率的 FFT 参考代码

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/878941/tms320f28034-fft-reference-code-to-calculate-frequency

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

客户询问、我们是否有任何 FFT 参考(基于 F28034)、以计算信号频率。  

ADC 对信号进行采样。

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    我们在 C2000Ware 中提供了大量 FFT 参考示例、但不基于 F28034。 它们基于 F2837x、但将示例移植到 Piccolo 器件应该很简单。

    C2000Ware_2_00_00_03\libraries\DSP\FPU\c28\examples\FFT

    谢谢、

    Sira