This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:TMS320F28027 HVPSFB 开发套件性能有缺陷

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892184/ccs-tms320f28027-tms320f28027-hvpsfb-development_kits-is-defective-performance

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 社区

我很 长时间后尝试运行 HVPSFB 开发套件(PCMC)。

但动作很奇怪。

当递增构建2时。

与12V 相比、输出电压较低。

并且、当输出负载增加时、输出负载减少。

输出功率似乎保持在20[W]。

当递增构建1时。

输出电压也比12V 低。

并且、当 Gui_IfbSet 在 CCS 上增加时、输出电压增加。

但电压增加在20[W]附近停止、

我使用默认代码。

您对任何原因有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.

    当我尝试使用 VMC 时、移动是类似的。

    在 VMC 递增构建1中、

    我在 CCS 上更改「相位」并检查次级 FET 信号。

    然后、FET VDS 和 Vgs  的脉 宽展频。

    但接近20[W]时、VDS 的脉冲宽度不 会通过 Vgs 的脉冲宽度扩展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的回复延迟;您能评论一下外部加载值吗?  您还能评论 CCS 中 FaultFlg 变量的状态吗?  我看到启动期间此功能跳闸并导致整个系统出现问题的一些问题。

    最棒的
    Matthew